This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:融合错误

Guru**** 2460380 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569760/ucd9090-fusion-error

器件型号:UCD9090

 大家好、

 

我使用 TI Fusion 来清除 UCD9090中记录的故障、并以某种方式使其处于不良状态。  我尝试使用工具菜单中的“清除配置”将设备恢复为出厂状态,然后使用从另一个工作设备读取的项目文件对其重新编程,但在下电上电后会显示以下错误。  如果我使用 TI Fusion 执行“软复位”,设备将恢复。  有什么关于我可能出错的想法吗?

谢谢、

Nabeel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上面显示的 POWER_GOOD#状态意味着至少有一个电源轨不处于电源正常状态。 您可以检查您的任何电源轨是否未通电、或其电压低于配置中设置的 PowerGoodOn 阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们解决了这个 UCD 问题。 我们确实发现一个电源轨已关闭。 这是由于电源轨上存在反向供电电压。 UCD 软复位消除了反向供电条件、从而导致电源轨上升。 我们解决了反向供电问题、现在一切都正常。

    谢谢!
    Nabeel