This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:电池放电振荡

Guru**** 2459690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565708/bq24296-battery-discharge-oscillations

器件型号:BQ24296

我看到 bq24296输出电压 VSYS 以及电池电流中出现振荡。 这是以前看到过的吗? 我不确定这只是负载分布、还是配电网络中有导致振荡的东西。 包含的图。 通道1是电池电流。 通道3是 VSYS。 电池电流在大约500 mA.e2e.ti.com/.../8105.TEK00002.TIF 时振荡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thuan、

    您是否有电池连接到 BAT 引脚(双向电源、源表或实际电池)?

    您是否查看过状态寄存器结果?

    您的充电调节电压设置为什么?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我连接了一个锂聚合物电池:1200mAh、1C 充电/放电电流。

    寄存器具有以下值:

    寄存器 值

    0     0x36

    1     0x1f

    2.     0x38

    3.     0x10

    4.     0xAE

    5.     0xBA

    6    0x73

    7    0x4B

    8.     0xB4

    9    0x00

        一个0x20

    充电调节电压设置为4.192V (REG04)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    观察您的示波器屏幕截图、似乎通道1测量的是电压、而不是电池电流。 请确认吗?

    您是否有负载连接到充电器?

    最后、这是 bq24296 EVM 还是您自己的电路板?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CH1是连接到电池回路的22m Ω 感应电阻器上的电压。

    系统板是负载。 它正在运行系统软件(Android)。

    这是我自己的板。

    此致、
    星期四
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    您是否有电路板的原理图?

    您能否提供负载电流和 BAT 引脚电压的示波器截图?

    我强烈想说的是、这是导致此振荡的负载分布的初始理论。

    根据您的波形、该部件似乎将进入补充模式、并且从不会以您设置的电流充电。 根据您的寄存器设置、输入电流限制设置为2A、但如果您不重置看门狗计时器、则可以重置为硬件默认值(基于 OTG 和 PSEL 引脚)。 现在、根据您发布的状态寄存器、我不会看到 DPM 调节处于活动状态、但这也取决于您何时读取这些位、如果您读取它们两次(故障条件被锁存、因此、要读取当前故障、您必须读取这些位两次)。

    请确认这些内容、我们可以进一步调查。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在图中添加了一些针对1.4A 和0.512A 快速充电设置情况的 bq24296设置。 锂离子电池的充电限制为1.2A。 对于0.512A 充电、我仍然会看到振荡、但振幅要小得多。 我还包含了原理图。 我认为这些振荡只在电池充电时才会出现。

    e2e.ti.com/.../Charger_5F00_Oscillations.docxe2e.ti.com/.../sch_2D00_2017_2D00_01_2D00_26.pdf

    谢谢、

    星期四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    您是否尝试使用源表代替电池? 如果您关闭充电、您会看到什么?

    您是否尝试在没有负载的情况下进行测试以查看这种现象是否消失?

    在 VBAT = 2.5V 时也会发生这种情况吗? 4.0V? 3.1伏?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我关闭充电时、我仍然看到这种现象、因此我认为我看到的是负载特性。

    我移除了电路板上的大部分实际负载并添加了电子负载、并在各种直流负载下进行了一些测量。 请参阅随附的文档。 我发现负载电流大于1.56A 时、VSYS 上出现振荡、VSW 不是每个周期都切换。 我是否达到了最大占空比?

    谢谢、

    Thuane2e.ti.com/.../board_5F00_test_5F00_power.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thuan、

    是的、我相信您已达到最大占空比。 最大占空比典型值为97%、如数据表中的规格所示。

    本质上、高电流会使器件暂时脱离稳压状态、然后在有额外占空比可用时再次进行稳压、从而导致振荡。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此模式下运行时、BQ24296是否受到任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Thuan、

    在此模式下运行时、IC 不会受到任何损坏。 该器件仍具有相同的保护功能、您基本上只是在不同的模式下操作转换器。

    更有可能是振荡导致的系统侧(无论您在 VSYS 引脚上加电的是什么)问题。


    此致、
    Joel H