This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:有关校准过程、所需设备、BQMTester 等的详细信息 ?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590429/bq20z45-r1-details-on-calibration-process-equipment-required-bqmtester-etc

器件型号:bq20z45-R1
主题中讨论的其他器件: BQMTESTEREV2400

您好!

我正在与一家电池组供应商合作、该供应商正在使用 bq20z45-R1为我们设计的定制电池组启动新的生产流程。

我们对此电量监测计的校准过程感到困惑。  TI 文献建议您需要提供外部、
精确的电压源和电流源、以校准每个监测计。  我不理解如何执行此过程。  了解 TI
网站上有一些被称为“BQTester”和“BQMTester”的工具的斜面引用。  还有一个“高级 BQM 测试器”。

是否需要使用这些工具之一来在生产线上正确校准定制电池组?

请告诉我、如果您能告诉我电池组供应商的典型校准过程是如何工作的、以及需要什么设备、
这将非常有帮助。

谢谢、

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于初始评估、您可以使用 bq20z45-R1 EVSW (评估软件)、EV2300或 EV2400以及一些工作台设备(电源、电子负载、电压和电流表)轻松执行校准。 只需按照第9节中 bq20z45EVM 用户指南中的说明进行操作。
    www.ti.com/.../sluu329c.pdf

    bqMtester 是一个可帮助您自动生产多个包装的选项、您也可以创建自己的生产解决方案或购买第三方工具。

    有关生产流程的详细信息和低级校准的详细信息、请参见 SLUA391和 SLUA335。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

    感谢您的回答、这就是我需要的。  感谢您的帮助。