This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26484:LM26484是否支持 LPS4414–222MLB 作为3.3V 的输出电感器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591313/lm26484-does-lm26484-supports-lps4414-222mlb-as-an-output-inductor-for-3-3v

器件型号:LM26484

尊敬的 TI 支持:

根据 LM26484数据表、建议将 LPS4012–222MLB 用作输出电压>2.0V 的输出电感器。

(1)为什么 不使用 LPS4414–222MLB? ( 对于较低的电压、建议采用与 LPS4414–504MLB 相同的封装)

(2)是否可以改用 LPS4412–222MLB?  

谢谢、

伊格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igal、

    LPS4012-222MLB (推荐)电感器和 LPS4414-222MLB 电感器之间的唯一区别似乎是 LP4414-222MLB 的最大额定电流(2.35A 而不是1.75A)更高。 在这种情况下、您可以使用4012或4414电感器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎