This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:稳压器烧断

Guru**** 2606625 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591392/lp2985-n-voltage-regulator-blowing

器件型号:LP2985-N

多年来一直在 电路中使用 LP2985IM5X-5.0/NOPB、没有任何问题。 我们最近使用了仪表、该组件正在爆炸。 看起来输出已经熔断、但查看数据表应该有过流/过热保护。

组件在顶部正确标记、但在.5C4底部有一个日期代码-您是否能够澄清此日期代码是什么。 它与我们生产的卷带不同、我想确认它的含义、并且这是一个有效的 TI 生产日期代码。

此外、会导致该芯片烧断的原因是什么。 如前所述、我们多年来一直使用该电路、没有任何问题。 所有相关组件看起来都很好。 我在寻找什么?

从视觉上看、组件看起来不错、但 U 和 B 之间顶部有一个小火山口-根据我的经验、这表明芯片已经熔断。 虽然所有输入看起来都正常、但器件没有输出。 更换器件可解决问题并执行寿命测试、测试故障未再次发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    根据 您对封装实际可见损坏(即小火山口)的描述、这听起来像是从 Vin 到 GND 的寄生 SCR 已由反向电压激活。

    请参阅 LP2985-N 数据表中的"8.2.2.4反向输入-输出电压"部分。

    典型的预防措施是在输出电压和输入电压之间添加肖特基二极管、以限制反向电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Donald

    非常感谢您的评论。 这是完全可能的、因为我们通过电池组为稳压器供电、并且在我们检查为其供电的电压之前期望从电池组中输出5V 电压。 也就是说、我尝试通过将电源电压降至5V 以下来烧断器件、但看起来仍然正常。 您能想到会导致这种情况的任何其他因素、还是我可以通过任何其他方式使器件应变以导致故障吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的经验表明、寄生 SCR 对 dv/dt 很敏感、或者电压在 Vin 下降(而 Cout 仍在保持电荷)或在 Vout 上升的速度有多快。

    缓慢移动的电压不会激活 SCR。 在我上次尝试描述这一点时、通常需要至少1V/毫 秒的压摆率、但它似乎在很大程度上取决于 外部组件。

    我不知道在正常工作条件下会对封装造成明显损坏的任何其他情况。