This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041A:有关软启动和启动的问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567622/lm5041a-questions-about-the-soft-start-and-start-up

器件型号:LM5041A

大家好、团队、

我的客户对 LM5041A 有以下问题。

- 引脚13 (SS)上电容的最大允许电容是多少? 4.7uF 是否正常或过大?

- 最大值是多少 允许通过引脚13对电容器进行去充电的电流?

- 最大值应是多少 在启动期间流入 IC 的电流?

请提供建议。

非常感谢您的支持。

 

此致、

Mimiliano de Cristofaro

中央应用工程师–电源管理

EMEA 中央应用团队

Texas Instruments Deutschland

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马同西亚诺、

    我已通知此设备的应用程序团队您的查询。 他们的一位工程师将在第二天内解决您的客户问题。

    此致、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    有什么新闻吗?

    非常感谢。


    @Daniel:非常感谢您的帮助。

    此致、
    马同西亚诺。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马同西亚诺

      请参阅以下答案:

    - 引脚13 (SS)上电容的最大允许电容是多少? 4.7uF 是否正常或过大?

     答:引脚13 (ss)上的电容决定了软启动速率、因此它取决于客户应用的要求。 您可以使用4.7uF 和10uA 电流计算启动时间、以查看电容是否满足客户要求。

    - 最大值是多少 允许通过引脚13对电容器进行去充电的电流?

     A:放电电路是 IC 内部的 FET、FET 在放电时将导通、因此放电速度非常快。  放电电流的最大值可通过安培表进行测量。

    - 最大值应是多少 在启动期间流入 IC 的电流?

      答:这实际上取决于启动条件、最佳方法是测量特定应用板上的输入电流。 此外、如果使用内部稳压器并遵循数据表(第5页)上的其他测试条件、则启动期间的最大电流应小于25mA。 使用外部 VCC、在恒定条件下、IC 的典型输入电流为3mA、最大电流为4mA。

    此致

    TigGER Tang

    我们是否回答了您的问题? 单击绿色的"Verify Answer"按钮!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    非常感谢您的帮助。

    我正在将您的答案发送给客户。

    再次感谢。


    此致、
    马同西亚诺。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    问题似乎不清楚。 放电电路是一个 FET、导通时放电速度非常快。 没关系。 但电流过大可能会损坏 FET。  通过引脚13对电容器进行放电的最大允许电流是多少?

    提前感谢。

    此致、

    Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Harald
    我不确定内部 FET 的最大电流。 我可以告诉您的是、放电电流很大、但通过 FET 的平均电流很小。
    因此、如果您对 FET 有顾虑、可以轻松地进行评估。 测量 SS 电容器的最大电压、然后使用 Q=C*V 和 I=Q/T 来计算流经 FET 的平均电流。
    或者,也可以使用 E=0.5*C*V*V 来计算 FET 上的功率耗散。
    无论哪种方法、功率耗散都非常小、因此我认为您无需对此进行任何改进。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    此致、
    TigGER Tang