This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:Iq 是否随封装而变化

Guru**** 2559490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591463/lm2936-does-iq-vary-with-package

器件型号:LM2936

支持路径:/Product/Development 和故障排除/查找有关器件的关键信息/

我有一个应用目前正在使用 LM2936BMX-5.0/NOPB、因为它具有极低的 IQ。  我正在考虑改用 TO-252封装(LM2936DTX-5.0/NOPB)以降低热阻、但其他工程师已警告过、这可能会导致器件的 Iq 增加、这是不可接受的。  由于低 IQ 在此应用中至关重要、因此我担心在提高热性能时、我可能会降低效率。  数据表似乎并不意味着任何封装对 Iq 的依赖、而且我不希望封装对 Iq 产生影响、因为这应该由裸片确定。  尽管如此、LM2936B 具有关断引脚且 TO-252封装不具有这一事实似乎表明它不是完全相同的裸片、因此可能会导致 Iq 发生变化。  但是、当我查看数据表时、我看到的唯一影响 Iq 的因素是输入电压、输出电流、结温以及是使用3V、3.3V 还是5V 器件、而不是封装。

LM2936封装是否会影响静态电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "。。 其他工程师已经警告过这可能会导致部件的 Iq 增加..."

    Josh、您好!

    IQ 绝对不会有任何差异。 两种封装中都使用完全相同的裸片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显而易见、每个 LM2936封装选项都具有相同的裸片、其中包括关断裸片选项。 在 TO-252封装中、该选项只是保持断开状态、不会与任何引脚接合、因为没有足够的引脚。  LM2936关断保持断开状态时的默认行为是 LM2936处于开启状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 这就是我的想法、我只是想确保而不是假设。