This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:Ψjb℃θjb℃θJCtop℃Δ L=23.4 μ A/W、Δ L=23.4 μ A/W、Δ L=45.8 μ A/W

Guru**** 2771105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569427/tps54560-compared-to-jb-23-4-w-jb-23-4-w-and-jctop-45-8-w

器件型号:TPS54560

大家好

如果我们问 TPS54560、您会介意吗?

Ψjb =23.4℃/W 和 θjb =23.4℃/W 是相同的值。
θJCtop、与 Δ℃= 45.8 μ V/W 相比、 值有很大差异。
那么、为什么  会有 显著的差异呢?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您有一些意见、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将对此进行研究。  这可能需要几天或更多的时间。  我倾向于将公布的价值视为原样、但如果我发现任何相反的情况、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John San

    我将对此进行研究。  这可能需要几天或更多的时间。
    ->我们正在为您的回复而放弃。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John San

    如果您有一些更新、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John San

    您能告诉我们您的情况吗?
    当然、您没有回复、没问题。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单来说、您的问题 是:

    "为什么 θ JB 和 psi JB 相等、但 θ JC 和 psi JT 差别很大?"

    这是因为结与外壳顶部之间的热阻很大。  对于带有散热焊盘的封装、假定几乎所有的热量都通过低电阻 θ JC 底部路径从芯片传递到散热焊盘。  因此、即使外壳顶部温度非常接近结温 (低 psi JT)、实际热阻仍然很高。