This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378EVM-105:TPS2378EVM-105连接到 PSE 时进行功率循环

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591372/tps2378evm-105-tps2378evm-105-power-cycling-when-connected-to-pse

器件型号:TPS2378EVM-105
主题中讨论的其他器件:TPS2378

大家好、

  目前、我们有一种使用 LM5073的 PCB 设计、LM5073现在已经过时、我们需要针对替换的 PD 芯片进行一些重新设计。 我已经获取了 TPS2378评估板、并且在将其连接到我们的网络时、它会进行循环通电? ON LED 似乎亮起、然后逐渐减弱、通常速率为0-5-1Hz 左右?

据我所知,网络正在使用 Cisco 交换机。 当我们将评估板连接到 NETGEAR 24端口 POE 交换机或较小的 SOHO NETGEAR 交换机时、它工作正常?? 我们甚至可以在两台设备中的较大 NETGEAR 交换机上进行类型2检测。

我们采用 LM5073的 PCB 的现有设计在所有三种情况下都能正常工作、因此我们在不询问本论坛的情况下仍会很疲惫地继续工作。

在折扣 TPS2378之前、我们是否应该检查任何明显的情况? 另外、是否存在与 Cosco 开关兼容的任何已知问题?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    TPS2378是一款符合 IEEE802.3at 标准的 PoE PD 控制器、可与任何符合 IEEE802.3at 标准的 PS/开关进行互操作。 我怀疑您没有将负载连接到输出端? 请注意、IEEE 标准要求 PSE 至少有10mA 的负载才能保持与 PD 的连接。 这称为维持功率特征或 MPS。

    此致、
    达尔文