This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:当环境温度低于-10'C 时、UCD3138A 启动至 ROM 模式

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591301/ucd3138a-ucd3138a-starts-up-into-rom-mode-when-ambient-temperature-is-below--10-c

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好、先生:

我们有写入校验和、因此无法进入 ROM 模式;

当环境温度较高时、它正常工作;当环境温度低于-10°C 时、它启动到 ROM 模式并保持这种状态;PMBus 工作、我们可以命令它进入程序模式;

我们已将 UCD3138A 更改为 UCD3138使用相同的固件、它始终有效;

为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    我将您的问题移至数字电源论坛、您应该能够在其中获得更好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、六月、

    请将 V33D 启动波形发送至 s-xu@ti.com

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显然、从引导 ROM 启动到运行的某些步骤失败。 我假设如果您提高温度、那么该部件将正常开始、证明校验和良好。

    如果不仔细观察、很难判断具体原因是什么。 我们发现很少的器件在低温下实际上会发生硬件故障。 但是、这样的大多数问题都可以通过更好的电路板布局和更多的电源旁路电容器来解决。 由于生产变化、一些芯片比其他芯片更容易受到噪声的影响。 通常、在较低的温度下、噪声会变得更糟、因为 Rdson 会更低、FET 的开关速度更快。

    我的同事 Sean 也会回答、他是布局专家、等等。