This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041-N:LM4041QCIM3-1.2/无主题反向动态阻抗

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570469/lm4041-n-lm4041qcim3-1-2-no-subject-reverse-dynamic-impedance

器件型号:LM4041-N

我被分配为执行 LM4041QCIM3-1.2/否的特性测试 如何执行

 测试条件下的反向动态阻抗(ZR) IR=1mA、频率=120Hz 且 I (AC)=0.1xIR。

您能描述一下所使用的测试设置和测试设备、以及 帮助我的任何相关信息吗

执行此测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Javier、

    通常、我们使用复杂的设备在扫描中收集此信息。 我们使用阻抗分析仪收集整个频率范围内的信息。 通常、这些方法是将小交流信号注入到阴极的电源中、并测量从源极到阴极引脚的信号变化。
    数据表中的图2和图10提供了该器件在整个器件范围内动态阻抗的典型数据。

    最棒的
    Michael