This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:将闭环配置转换为开环配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589154/ucd3138hsfbevm-029-converting-closed-loop-to-open-loop-configuration

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029

大家好,

我想在 UCD3138HSFBEVM-029上测试一些示例代码。 如何在开环中操作此评估板? 我是否需要重新排列跳线,使 控制器与功率级完全断开? 请耐心地引导我来讲解这一点。

此致

罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    我正在向 AE 发送您的请求以帮助回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    我将您的问题移到了数字电源论坛、您很快就会看到响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好通过更改固件进入开环。  

    一种简单的方法是将 output_clamp 高电平和 output_clamp 低电平位字段更改为相同的值、这是希望滤波器输出到 DPWM 的任何值。  您可以使用存储器调试器来执行此操作。

    在我们的实验中、我们更改滤波器、使其仅具有 P 系数、不具有 I 或 D、因此它仅通过输入。  然后、我们可以将滤波器切换到 CPU_SAMPLE 模式、并通过更改 CPI_SAMPLE 值来控制输出。  

    如果您希望在开环板上运行程序开环、而不是 EVM、或者如果您希望它忽略故障、则还必须更改故障的代码。