This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:BQ24190寄存器复位问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590329/bq24190-bq24190-register-reset-issue

器件型号:BQ24190

你(们)好


我们正在使用 BQ24190进行设计、在测试过程中遇到问题、需要咨询。


保留​​我们设置的值我们想知道 Vin 连接后为什么会初始化。


每次连接 Vin 时是否需要设置 I2C 寄存器? 或者是否可以检查设计是否出错?


在下面的电路中、USB D +/ D-短接在一起、OTG 引脚连接到 GND。


我期待您能听到您的意见、原因是什么。

谢谢、

此致、

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    只要电池电压高于 VBAT_UVLOZ 阈值(2.3V)或适配器已插入、就可以在没有适配器的情况下修改寄存器。 设置寄存器值后、如果发生以下情况之一、它们将返回其默认值:

    • 适配器被移除、电池电压降至 VBAT_UVLOZ 以下。
    • 看门狗计时器到期。 默认情况下、看门狗计时器启用为在40秒后过期、除非它已禁用或主机在计时器到期之前对其进行写入。 是否禁用看门狗计时器 REG05[5:4]?
    • 主机置位 REG01[7]位、这将复位寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    但是、我们已经具有上述寄存器设置。

    我们需要知道的是、如果适配器或 USB 插入 Vin (VBUS)、现有寄存器值将重置为默认值。

    我想知道、当连接原始 Vin (VBUS)时、IC 驱动器是否应返回默认值、并再次设置寄存器。

    您能回答吗?

    谢谢。

    此致

    Tyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    如果在插入时未连接电池或电池电压低于 VBAT_UVLOZ 阈值(~2.3V)、插入 VBUS 会将寄存器值重置为默认值。

    如果主机在仅设置电池且插入 VBUS 的情况下设置寄存器设置、则应保留这些值。 另一个选项是在 VBUS 插件后初始化寄存器。