This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:哪些因素会影响反激式转换器的输出功率

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570809/ucc28711-what-factors-affect-the-output-power-in-flyback-converter

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件:TIDA-00173

我正在查看此设计:

即24伏输出为45W、+-16V 为4.5W、6V 为0.5W。  您如何才能说出哪个输出是什么瓦特? 哪些因素会影响此计算? 当其中一个输出达到其功率限制时、Ucc28711如何切断电源? 它如何从额定功率的角度区分输出? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    具有多个输出的初级侧调节反激式转换器取决于要良好调节的负载。 它在初级侧调节峰值电流模式下使用 DCM 反激式来调节所有输出。   因此、如果仅加载一个输入、控制器将尝试提供该设计的稳压器所需的最大总输出功率。

    如果您需要输出更好地控制您可能考虑的单个输出功率、则需要多个反激式转换器和/或后次级侧稳压器。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我不使用24V 和+-16V 输出、我可以从6V 输出中汲取5A 电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    6V 输出功率应受一次侧峰值电流限制、变压器匝数比和最大占空比的限制。

    此参考设计的开关频率为50kHz、初级磁化电感为2.5mH。  

    我估计6V 输出的变压器导通率为13.8至1。  该设计的峰值电流设置为1A、最大占空比为57%。

    根据此信息、我估计6V 输出的最大输出功率约为1.3W。  这大约比500 mW 高2.6*。  

    您可以使用此方法估算单个负载输出的最大输出功率。  我已附上数学估算值供您参考。

    此致、

    Mike

    e2e.ti.com/.../Mathcad-_2D00_-6V-Power-Limit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白这一点。

    Iout =(Ippk * Dmag)/2 = 0.213A。

     

    不应该使用 Ispk 而不是 Ippk?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、

    您是对的、我应该使用 Ispk 而不是 Ippk。 进行该校正后、6V 的最大输出功率大约为17.6W。 这远远大于它最初设计的500mW。

    我今天早上和我的同事一起回顾了这一点、我们相信如果您尝试这样做、将会有多个问题。

    变压器将通电以提供50W 功率、并且仅提供17.6W 功率。 这可能会导致变压器饱和、从而导致控制不稳定。

    2、如果6V 输出仅设计为500mW、则该输出中的过量电流可能会损坏6V 输出上的电子元件、因为它们不是针对该电流范围进行设计的。

    您是否在尝试设计6V 输出能够在其他输出未加载时提供所有功率的条件? 如果未调节输出负载、我会考虑使用次级侧后置稳压器来保护输出端的电气元件。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我正在尝试确定哪些因素会影响多输出配置中的每个输出功率。 同时尝试 在加载一个和/或所有输出时估算过流和短路跳闸点。 我还想估算  在瞬态情况下可以消耗的电流大小、例如其中一个输出负载具有容性负载。 了解这些后、我就会意识到我的设计。 当我看到以特定方式指定每个输出功率的设计时、我无法理解 TI 是如何做到的、并在这里询问...谢谢。