This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:推荐的 PCB Geomtrry

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590933/tps61046-recommended-pcb-geomtry

器件型号:TPS61046

团队-

TPS61046在数据表中没有推荐的 PCB 几何形状-仅为机械制图。

请提供推荐 PCB 焊盘的参考或图纸。  如果可能、请将其添加到数据表中、以便将来参考。

谢谢、Best、S. Dunbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TPS61046EVM 的用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了您建议的手册。  没有任何相关性。

    请查看并理解我的原始请求、并告诉我在哪里可以找到这些信息。

    我们以前遇到过此问题、因为采用此封装的器件-数据表中包含建议的 PCB 几何形状以正确安装器件至关重要。  如果数据表中不能包含该信息、则应包含对相应文档的引用。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅这个。 TPS61046的凸点直径为0.25mm.e2e.ti.com/.../.WCSP_5F00_PCB_5F00_Design_5F00_Application_5F00_Note.pdf