This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61232:TPS61232

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591197/tps61232-tps61232

器件型号:TPS61232

我正在考虑使用 EN 引脚和 HYS 引脚来实现电池低电压截止。  我找不到这些引脚的典型电流或欠压锁定电阻器的最大值。  它们非常重要、因为它们仍然是处于锁定状态的电池负载。

谢谢

道格  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值不会高于100nA。 典型值可能低10倍。 它太小,无法准确测量值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您贾斯珀。

    我可以使它正常工作。