This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [4V@2.5A 升压/降压-升压]难以找到转换器

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, BQ25895, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570200/4v-2-5a-boost-buck-boost-in-struggle-finding-a-converter

主题中讨论的其他器件:TLC59116BQ25895TPS61230

尊敬的所有人:

查找符合我所有需求的器件时需要一些帮助。

我尝试实现的目标:此转换器将为多个 TLC59116控制的一组 LED 供电;它将从 BQ25895锂离子充电器获取能量。
我需要:

  • 输入:在仅电池模式下为2.7-4.2V、插入时为3.5-4.2V、来自 BQ25895
  • 输出:0至2.5A (连续、非峰值、如果可能、更大)@ 4V
  • 4V 是绝对最小值、我可以提高一点(见下面)
  • 集成开关
  • 不采用 BGA 封装

经过初步搜索、我发现了一些有趣的器件、但没有一个器件满足以上所有要求:

  1. TPS61230:出色的"零占空比"模式、但电流能力不足;有趣的是、Webench 根本不建议这样做
  2. TPS61230A:输出电流更好、但缺少"零占空比"(不知道它是否可以支持 Vin>Vout)
  3. TPS61236P:它的电流输出非常完美、但它需要<Vout-0.6V, meaning an output of 4.8V min
  4. 其他器件采用 BGA 封装或不支持当前要求

对于想知道为什么输出电压为4V 的人:
我使用一些 TLC59116 LED 驱动器来驱动 LED。 为了使每个 LED 上的恒定电流路径正常工作、它需要 VFW+Vol=Vled、典型的蓝色 LED VFW=3.4V、并且@20mA、电压介于0.4和0.6V 之间、因此、在最坏的情况下、我需要 Vled=4V 以使整个 VF 穿过 LED (否则 LED 的电流将降低)。

高于4V 的电压会浪费电能、而芯片会以热量的形式耗散。 例如,使用5V 输出的升压转换器时,我们有(5-4)*2.5=2.5W 的纯损耗,这不是电池供电设备的理想选择。

考虑到这一点、我发现 TPS61230的"零占空比"非常出色、因为它可以实现简单的设计、在电池电压降至4V 之前稍微过冲至4.2V、并具有高效率。

此致、
纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于升压转换器、我们现在拥有的最佳解决方案是 TPS61230。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所害怕的:(

    感谢您的回答:Jasper Li