This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B:支持的最大开关频率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854B, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590895/uc2854b-maximum-supported-switching-frequency

器件型号:UC2854B
主题中讨论的其他器件: UCC28180

UC2854B 支持的最大开关频率是多少? 数据表第11页、图7表示800kHz。 但 TI 网络选择工具指示200kHz。

对于高功率380-665Hz 线路、我目前处于 fsw=200kHz 的状态、希望将频率提高到至少300kHz、以满足要求。

什么决定了频率上限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    正如您所说的、数据表的图7显示振荡器可在高达大约800kHz 的频率下运行。
    在该频率下、您应该期望最大占空比介于80%和90%之间、这将对您可以获得的功率因数和谐波产生负面影响。
    此外、该器件还没有在这种高频率下进行特性描述。 您可以在数据表中看到、该器件的额定工作频率为100kHz、其线路和温度变化范围为80kHz 至120kHz。 因此、我无法估计在这些高得多的频率下、您可以预期的开关频率变化是多少。 此外、您还可以预计器件中的功率损耗会上升。 出于效率和 EMI 原因、大多数 PFC 电路的工作频率为150kHz 或更低。
    您还可以考虑使用 UCC28180、它的额定频率高达250kHz。
    您需要如此高的开关频率是否有特殊原因? 有些应用采用400Hz 电源以100kHz 的频率进行切换。

    此致
    John Griffin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回答。 以下是我对你的答复的评论。

    1) 1)我将研究功率因数/谐波性能作为增加 FSW 的函数。 在200kHz 时、功率因数/谐波性能似乎不会受到显著影响。

    2) 2)在我们的应用中、我们将提供同步信号、因此我不希望 FSW 受到线路和温度变化的显著影响。

    3) 3)您能否详细说明 IC 内耗散主要增加的位置、这是增加 Fsw 的函数。 我希望它位于输出驱动器电路中。 如果损耗在其他地方显著增加、您能详细说明一下。 我已经为该控制器构建了我自己的模型、以便在 SIMPLIS 中使用、如果需要、我希望加以改进。

    4) 4)当前在200kHz 时效率不是问题。 由于此设计空间非常受限、因此仍然需要将 EMI 评估为合规性是我们提高 EMI 性能的原因之一。

    5) 5)我确实回顾了所有可用的控制器、并选择了 UC2854B 作为最佳选择。 我没有选择 UCC28180、因为 IC PFC 功能不够透明且无法合理理解。

    6) 6)该应用非常受空间限制、对主要功率因数有严格要求。 因此、较高的 Fsw 有利于 EMI 滤波器的尺寸较小。

    是否有任何其他对更高 Fsw 敏感的 IC 参数?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    UC2854B 的输出驱动器部分本质上是双极性的、并且在较高的频率下可能会显示功率耗散增加。
    这正是我可以预见的。
    您可以通过增加开关频率来减少差模滤波量、但也可以看到共模发射量增加。 这在您进行原型设计之前很难预测。

    此致
    John