This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:TPS53515 EN 切换

Guru**** 2511775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570713/tps53515-tps53515-en-toggle

器件型号:TPS53515

我们的客户正在折返条件下使用 TPS53515。

12V->5V (5A)

12V->3.3V (5A)

但它们在两个输出端都具有14000uF 电容器。

因此、它们启用器件、然后在软启动时检测 OCP、然后 UVP 闭锁。

请参阅随附的5Vout_NG.tif

e2e.ti.com/.../5Vout_5F00_NG.TIF

该器件支持预偏置输出、因此它们尝试 EN 切换以防止启动失败。

请检查5Vout.TIF (在本例中为 TRIP:69.9k 欧姆)和3.3Vout.TIF (在本例中为 TRIP:51.4k 欧姆)

e2e.ti.com/.../3.3Vout.TIF

e2e.ti.com/.../5Vout.TIF

我们希望在短时间内通过切换术语进行更多改进 。

请告诉我们 该器件的 EN 切换最小期限?

此致、