This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:数据表中的一些小错误

Guru**** 2369520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570580/tps2h160-q1-some-small-bugs-in-the-datasheet

器件型号:TPS2H160-Q1

第14页第8.3.2节包含"四个通道共享电流镜"。  我认为对于该器件、它应显示"两个通道共享电流镜"

第26页、图 38、连接 CS 引脚 UC 的电阻器未标记。  我认为它应该像器件和 uC 之间的其他电阻器一样标记 R (ser)?


请确认、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britton、

    感谢您指出这些观察结果。 我将与团队联系、了解这些设备是否出错。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个奇怪:第6节中的"引脚功能"表指出、其他器件具有内部下拉电阻器、但第9.2节"典型应用"显示了其他器件与外部接地的连接。 如果有一个内部下拉电阻器、则无需从外部将引脚连接至低电平。 那么、是否有内部下拉电阻、如果存在外部接地连接的原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Britton、

    感谢您的宝贵反馈!
    1) 4个通道共享->应为2个通道。
    2) R (ser)、您是对的。
    3)是的。 它具有内部弱下拉电阻、外部下拉电阻可增强噪声抑制能力。

    此致、
    Alex、