This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:TPS61196设计查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1, TPS61196, TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590318/tps61196-q1-tps61196-design-inquiry

器件型号:TPS61196-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61196TPS61199

你(们)好

使用 TPS61196-Q1配置电路、并在测试过程中询问问题。

设计

我们将 TPS61196与每个通道23个 LED 串联。

2. ILIM 设置为50mA,PWM 占空比设置为20mA 输出。

VH 为90V。

问题

1、我做了20套测试、丢失了3个 IC。

2、即使 PWM 处于0状态、LED 灯也是间歇性的。

问题

1.我想知道上述症状是否是由 VFB 的高电压引起的。

2.您能否使用 TPS61196检查是否有一种解决方案能够以20mA 的电流驱动每通道23个 RGB LED?


我将等待您的回复。

谢谢、

此致、

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyler、
    "VH=90V"是什么意思? 它是最大输出电压吗?
    TPS61196应支持您的应用、请检查最小输入电压、最大占空比为限制。
    当 PWM 为零时、您能否检查 IFBx 引脚电压? 我们可以通过 VIFBx/R1 (或 R2至 R6)计算泄漏电流、然后可以查看泄漏电流是否足够高且 LED 对该电流敏感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Caryss

    是的。 VH 是最大输出电压。

    数据表上显示的 IFB 电压高达38V。 不过、我们计算出它使用20mA、大约为40V。

    这是否会导致 IC 死机?

    对于 TPS61199、我们应该使用每通道20mA。 LED 为23个串行连接。

    在设置 H / W 相50mA 后、应通过 PWM 占空比调整20mA。

    我们需要了解的是是否可以实现 TPS61199 IC。

    我们的测试结果是、IC 死了、LED 在 PWM 控制后不会关闭。

    是否可以检查所连电路中是否存在任何问题?

    谢谢、

    此致
    Tyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyler、
    TPS61199只有一个 PWM 调光信号输入、但 TPS61196有6个、根据您的应用、您可以选择合适的一个。
    您说最大输出电压为90V、但根据电阻器值、OVP 电压设置在55V 左右、低于最大输出电压。
    您的输入电压是多少? 如果器件处于关闭状态、则 Vin 低于 Vout、则 LED 电流没有电流路径。