This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:具有或不具有 PFC

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590973/ucc25600-with-or-without-pfc

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:PMP

您好!

我询问了具有以下线程的启动电路。
e2e.ti.com/.../590291
启动电路是指 PMP 5141、但 PFC 是不必要的。
我想删除、如附图所示、但是否有任何问题?

我正在另一个项目中考虑以下交流/直流电路。
我也想就此事提及第5141号方案。 但是、由于电路板面积较窄、我不想使用 PFC 电路。
是否可以不使用具有以下规格的 PFC? 不使用 PFC 会出现什么问题?

规格(交流/直流转换器)
输入/输出条件①(初始设置)
输入:交流80V ~ 120V
输出:直流24V 6A

输入/输出条件②(启动后一段特定时间内电压上升至② μ V)
输入:交流180V ~ 240V
输出:直流24V 12.5A

此致、

e2e.ti.com/.../UCC25600startupcircuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、

    AE 将很快回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kaji

    是的、您修改后的电路将起作用、但有许多东西需要识别-

    负载功率约为144W

    功率因数较差、可能无法满足 IEC61000-3-2谐波电流限制。

    输出电压将是输入电压和负载的函数。 在空载时、它将等于线路电压的峰值。 随着负载的增加、输出端的纹波电压将会增加。

    输入电压范围为80V 至240V。 假设正弦输入的峰值电压为113V 至340V -

    这是 LLC 级需要处理的非常宽的输入电压范围、在该范围内无法有效工作、当然、在满载时、输出电容器上的纹波电压将进一步降低最小电压。

    您 可能能够使用倍压器输入和开关在80V/120V 工作电压和180/240V 工作电压之间进行转换-这会将 LLC 输入电压范围缩小到更易于管理的范围、但代价是使用开关可能会增加成本和复杂度 检测线路电压何时变化。

    要回答的第一个问题是、您是否需要满足 PF 标准-如果需要、则需要 PFC 前端

    此致

    Colin