This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:有关 UC3525A 和 UCC28250软启动的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591083/uc3525a-questions-about-the-soft-start-with-uc3525a-and-ucc28250

器件型号:UC3525A
主题中讨论的其他器件:UCC28250

您好!

- UC3525中的内部软启动是如何工作的? UC3525上的软启动是否与 UCC28250不同?

在 UC3525中 、ss 引脚电容器由电流源充电、但软启动将在什么时候完成?  当 CSS 的电压达到内部基准电压时、或者当 CSS 的电压上升到高于 REF/EA+电平时? UCC28250呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gu、一位 AE 将很快回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chenjie、

    当 UCC28250 µA 时、SS 引脚上的27 μ A 内部充电电流将打开并开始为软启动电容器充电、直到其电压达到3.6V (典型值)、SS 引脚中的电压通常钳位在3.6V。 对于 UC3525、它将被充电并被钳制至 VREF 电压电平。

    此致、Oliver

    我们是否回答了您的问题? 单击绿色的"Verify Answer"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但 UCC28250数据表在第20页上指出、一旦 ss 引脚电压高于 REF/EA+、软启动时间被视为已完成。 那么、我的问题是、当输出电压在 ss 引脚上升至3.6V 之前达到正常电压电平时、软启动和正常电压调节之间是否存在任何冲突?