This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:关于 EVM 输出电压

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61020, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568376/tps61020-about-evm-out-put-voltage

器件型号:TPS61020
主题中讨论的其他器件: TPS63070

您好!

客户使用 EVM 评估 TPS61020。
请确认随附的文件。

e2e.ti.com/.../TPS61020.pdf

在负载情况下、
输出电压降至目标电压以下。
是否有任何因素被认为是导致这种情况的原因?  
(似乎未激活过流限制)

请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您共享的数据中、我发现 VIN=1.6V 且无负载条件下的 VOUT 仅为3V。 这是拼写错误吗?
    请捕获 VIN、SW 和 VOUT 的波形
    3.尝试在器件完成启动后添加负载
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢您的响应和支持。
    在您共享的数据中、我发现 VIN=1.6V 且无负载条件下的 VOUT 仅为3V。 这是拼写错误吗?  
    →我描述了收到客户报告的测量结果。 我将再次检查它。
    2.please 捕获 VIN、SW 和 VOUT 的波形
    3.尝试在器件完成启动后添加负载
    →我会询问客户。

    电路图和用法是否存在问题?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    我将报告以下检查结果。
    '3. 尝试在器件完成启动后添加负载''



    由于器件启动后加载、情况有所改善。
    但是、当 Vin=1.1V 至3.5V 且 Vin=5V 至6V 时、压降很大。
    请告诉我原因。
    您能告诉我解决方案策略吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户只需修改 EVM 的反馈电阻器、就可以了。
    如果在客户处理过程中器件未损坏、则问题应与客户测量的设置有关。
    1.测量波形帮助我确定是否存在任何设置问题。
    2.请为客户应用另一个 EVM。 测量 EVM 而不进行更改以供参考。 使用可靠的电源和电子负载来避免设置问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢您的友好支持。
     
    1.测量波形帮助我确定是否存在任何设置问题。
    →由于测量环境的原因、客户无法测量波形。


     2.请为客户应用另一个 EVM。 测量 EVM 而不进行更改以供参考。 使用可靠的电源和电子负载来避免设置问题。
    →我正在安排新的 EVM。

    让我再问一件事。
    您的 EVM 是否会发生这种现象?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 这种行为超出了该器件的规格、不应发生这种情况。
    顺便说一下、请测量器件输入引脚中的输入电压。 我怀疑电源不够强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢您的友好支持。
    我借用了客户的 EVM。
    我使用电子负载对其进行了评估。
    因此、当电流值减小时、执行正常操作。
    (由电流限制引起。)

    但是、
    我对调低规管的行为有疑问。
    请确认随附的文件。

    e2e.ti.com/.../TPS61020-waveform.pdf

    增大负载电流会降低输出电压。
    了解电流限制后、这是正确的吗?
    您能否告诉我如何在降压稳压条件下确定电流限制?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获取信息吗?
    我将连接波形。
    如果您需要更多信息,或者 我是否 应该澄清我的意见,
    请告诉我。
     
    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在升压模式下、测量中的输出电流远小于电流限制值。 EVM 似乎异常
    2.在降压模式下、电感器电流限制也与升压模式下相同。 但我们不建议在降压模式下使用 TPS61020、因为它具有这种高电流。 您需要为您的应用选择降压/升压转换器。
    3.应用新的 EVM 作为参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢你的建议。
    让我再问一件事。

    "但我们不建议在 降压模式下使用 TPS61020,这种高电流。"
    →您能 建议如何估算电流值吗?
    例如、请告诉我评估板可在降压模式下输出的电流。

    客户正在寻找符合以下条件的器件。
    -Vin (min):尽可能小
    -Vin (max):7V
    -Vout:4.5V 或5V
    -Iout≒250mA

    我向  客户介绍了 TPS61020和 TPS62070。
    但是、客户希望输入电压低于 TPS63070。
    请告诉我推荐的 TI 器件。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获取信息吗?
    我将连接波形。
    如果您需要更多信息,或者 我是否 应该澄清我的意见,
    请告诉我。
     
    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61020的降压模式通常用于电池电源条件、新电池的电压略高于 VOUT。 但对于您的应用、输入电压远高于 VOUT、因此不建议这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道比 TPS63070更好的解决方案。 您可以开始指定问题的新帖子。 也许其他工程师会有更好的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li-San、

    感谢您的友好支持。
    我理解您的解释。

    此致、
    Yusuke /日本地区