This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675 DIP、NC 引脚连接和功率/散热...

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590438/lm2675-dip-nc-pins-connection-and-power-heath-dissipation

主题中讨论的其他器件:LM2675

您好!

为了改善健康耗散、我很高兴知道 LM2675数据表第25页第11.2节中报告的建议 PCB 布局是否也适用于 LM2675N-5.0 DIP 版本。
此外、第3页的引脚说明表将引脚2和3报告为"无连接引脚"。 在 DIP 版本中、将这些端子接地也没有问题?

提前感谢您、

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    正确! 在 DIP 版本中、这些 NC 引脚也可以接地。

    此致、

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    此致、

    贝洛蒂·F.