This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:FDITHER 的最大值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590295/lmr14050-q1-max-value-of-fdither

器件型号:LMR14050-Q1

我们在数据表 P6中找到了 FDITHER 的典型值。

请告诉我们 FDITHER 的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我将与我们的测试工程师一起了解该规格。 您能否告诉我们您对该规格有何顾虑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我们的测试工程师提供的数据、温度范围内的最大值为+/-7.04%。 测试条件、频率为1.912MHz、-40C~125C、30个单元。