This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC2813-0:UCC2813 Webench 变压器问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589874/webench-tools-ucc2813-0-ucc2813-webench-transformer-question

器件型号:UCC2813-0

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 Webench 根据以下参数进行设计:

结果使用了 UCC2813DTR-0。

变压器的额定值如下:

我的变压器设计将 RS2电阻设置为接近100 m Ω、而不是700 u Ω。  我相信、这个绕组在为 UCC2813提供 VCC 的绕组中。

我的问题是: 这种阻力真的需要这么低吗?

此致、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、当发布此消息时、我嵌入的图像消失了。 所以、
    我使用 Webench 根据以下参数进行设计:
    VinMin = 110.0V
    VinMax = 230.0V
    输出电压= 11.23V
    Iout = 3.0A
    变压器的额定值如下:
    LP = 4.54mH
    RP = 870.0m Ω
    leake_L = 90.809 μ H
    NS1至 NP = 0.072
    RS1 = 8.6m Ω
    NS2至 NP = 0.058
    RS2 = 700.0 uOhm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我不会过分关注 RS2的价值,因为它是在 webench 中使用的估计。 更重要的是匝数比和初级电感值。 让我在 webench 中查看这一点、以确认这些价值观。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您为 webench 设计选择了什么开关频率?

    TI 现有参考设计 PMP4820、 www.ti.com/.../PMP4820、可满足您的要求。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据我的变压器设计人员、初级电感将为4.54mH、与您的 Webench 设计相同。  NS1与 NP 的比率为0.072、与 Webench 设计相同。  但是、NS2与 NP 的比率将为0.060而不是0.058。  由于这是向 UCC2813提供 Vcc 的绕组、我认为这是可以的。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    Webench 中不提供开关频率。 Webench 报告了此设计的开关频率为24.834 kHz。

    PMP4820参考设计似乎更复杂一些(更多器件)。 此外、变压器是一种定制设计、我在文档中没有看到它的参数。 也许最好让我坚持使用 UCC2813设计。 如果您能够访问它、则设计编号为4148841/173。

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您是否有机会确认变压器匝数比和初级电感值?

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    对拖延答复表示歉意。 变压器电感和匝数比应良好。 可以在 webench 仪表板左上角的框中更改频率。

    此致

    Peter