This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65560EVM-165:氙气灯不点火

Guru**** 2460510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570114/tps65560evm-165-xenon-not-ignighting

器件型号:TPS65560EVM-165

你(们)好


几年前、我购买了其中一款开发板、但这是我首次推出它。

基本上氙气灯不闪烁。 我可以为电容器充电至320V、我会向 LED 发出闪烁满信号。

我可以使用开关触发、并将信号一直传递到 IGBT。 我可以看到 IGBT 正在触发。 C6和 R9之间的电压正在切换。

灯局部变暗、充电电压下降约10V。


有什么建议? 灯或触发变压器可能是吗?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     输出电压似乎不足以点燃氙气、您是否可以尝试更改变压器的匝数比或布置操作序列图表的波形、如第6页图4中的数据表所示? 我们可以 检查电路板 运行 状态。 谢谢!

    夏季