This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87333Q1EVM:对于 J6Entry、LP87332ARHDRQ1和 LP87322ERHDRQ1输出电压异常

Guru**** 2558180 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591304/lp87333q1evm-lp87332arhdrq1-and-lp87322erhdrq1-for-j6entry-output-voltage-abnormal

器件型号:LP87333Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LP8733

您好、Sirs、

我的结体使用 LP87332ARHDRQ1和 LP87322ERHDRQ1来支持 J6Entry、

他们发现、对于 LP87332ARHDRQ1、BUCK0 Vout 为1.32V (应为1.15V)、BUCK1 Vout 为1.24V (应为1.05V)、

对于 LP87322ERHDRQ1、BUCK0 Vout 为1.95V (应为1.8V)、BUCK1 Vout 为1.44V (应为1.35V)、

这种情况是否有任何可能?

现在、我想从寄存器中读取 OTP 版本和 BUCK0_VSET、但我无法从网站中找到 GUI、我可以使用哪个工具连接 PC 和 LP8733?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LP8733和 LP8732的多个版本具有不同的默认电压和启动序列等 由于其中的大多数不是 RTM、因此最好将讨论保持在脱机状态。 请直接向我发送电子邮件。

    您可以在 www.ti.com/.../LP87333Q1EVM 上找到 EVM 用户指南

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomi:

    您可以给我提供您的电子邮件地址吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Logan、您好!

    我的电子邮件地址是 tomi.koskela@ti.com

    谢谢。