This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:WAIT_ID 标志

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568956/bq27520-g4-wait_id-flag

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

大家好、我们使用 的是 BQ27520-G4。  

当电池被插入并充电时、读回我们看到的标志是设置 OCV_gOD、BAT_DET、CHG 和 WAIT_ID。  

但是、几分钟后 WAIT_ID 保持为 true。  

是否有人知道 WAIT_ID 是如何设置的或它是如何工作的?  

参考手册没有太多关于 WAIT_ID 的信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    您是否确定了您的化学 ID 并在您的电池组上运行了学习周期? 根据 TRM 说明、监测计正在等待识别要使用的电阻表。 您必须对正确的 chem id 进行编程并运行学习周期,当您将更新状态更改为02时,请将学习到的电阻表复制到所有其他电阻表中。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、

    基于 SLUA616

    电池特性数据由 EVM 通过 SLUA544生成
    -化学 ID
    RA 表
    电路板特性-通过 SLUA449
    - CC 偏移
    -电路板偏移
    -电压校准
    -温度校准
    -电池组电流校准

    步骤--
    采用通过 SLUA544使用 EVM 创建的 DFI
    修改20-30个样片板的校准参数。 生产单位的平均值和提取值。

    在已加载 Golden DFI 的生产单元上(如上)。 我们不使用自动 BAT 插入检测。 我们启动、然后发送 BAT_INSERT 命令0x00 0x0D 0x00。
    -这是正确的过程吗?
    -我们是否需要在启动到生产单元时执行其他操作?
    -WAIT_ID 标志如何作用于此?
    -wait_ID 标志是否指示我们的黄金映像有问题?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan

    您可以共享日志和 gg 文件吗? 此问题是在多个电池组上发生还是仅在一个电池组上发生?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    我仔细检查了 WAIT_ID 标志的操作。

    当 DoD 穿过 Ra 栅极点且 RUP_DIS 清零时、WAIT_d 将在放电期间清零。 很少需要大约10%的放电才能清除。 无需为系统清除 WAIT_ID 即可使用电池。 它更多地表示测量仪表精度。 显然、在识别电池之前、可能会出现不准确的情况。 此外、Qmax 更新也可能导致 WAIT_ID 清零。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    您能不能查看日志文件、但我们希望提供该文件而不将其发布到论坛上。

    我如何才能为您提供帮助。

    谢谢、Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    当前的问题是什么?
    我已向您发送朋友请求。 这将使您能够通过电子邮件将文件发送给我。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在一份名为 LearningCycleOverview.pdf 的文档之后经历一个学习周期

    所有步骤均已完成:放电、放松5小时、然后电池通过 C/5充满电、我们看到 VOK 和 FC 已设置。

    在放松期间、超过2小时。 VOK 和 RUP_DIS 被清零、并且 FC 被置位。

    更新状态仍然为0x00。

    我们使用电池组为 Regin 供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan
    您使用的是什么化学 ID? 您是否使用 gpcchem 来识别电池的正确 chem ID? 您是否在电量监测计上对化学 ID 进行了编程?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、已对正确的 Chem_ID 进行编程。