This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:TS 电阻网络

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589456/bq24195-ts-resistor-network

器件型号:BQ24195

大家好、

我认为10kΩ Ω 电阻器应该连接在 TS 引脚上以代替热敏电阻、即使 我的客户不需要监控 bq24195的电池温度也是如此。
我的理解是否正确?
在本例中、您还能告诉我 RT1和 RT2的值吗?



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    是的、可以使用一个10千欧电阻器代替103AT 热敏电阻和两个电阻器、以将 TS 引脚上的电压固定为正常温度范围。 RT1通常为5.52k 欧姆、RT2为31.23k 欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的支持。 我明白了。

    我想再问一个问题。
    我的客户希望使用内置电池组的 NTC 热敏电阻。
    我听说电阻值为150kΩ Ω。

    是否可以将其与 bq24195搭配使用?
    我10kΩ 不推荐使用、因为 bq24195建议使用103AT-2热敏电阻(2 Ω) 、但希望在情况下进行确认。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然该器件经过优化、可与上文提到的103AT 热敏电阻配合使用、但也可以使用不同值的热敏电阻。

    TS 网络中2个电阻器的值需要使用数据表中提供的公式、使用新热敏电阻的标称阻抗(150千欧)及其在所需冷/热阈值处的阻抗重新计算。

    我们还有 一个电子表格计算器工具 、可帮助计算这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando - San、

    感谢您的帮助。 我明白了。
    如果我的客户将以下公式与103AT-2以外的热敏电阻一起使用、是否存在任何问题?



    我的客户想知道是否有。

    此致、
    雅丽塔