This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7912:外部 二极管提供保护

Guru**** 2789475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM137, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566228/lm7912-ext-diode-for-protection

器件型号:LM7912

在"ON-SEMI 规格"中、它指定应添加 D2保护二极管。 但是、在 LM79xx 系列中、它没有提到这一点。 我不确定是否有坏处?  还是集成在 LM 系列中?  

SCD7915

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 ON-SEMI 规格:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    当外部电容器与任何 IC 稳压器配合使用时、有时需要添加保护二极管、以防止电容器通过低电流点放电至稳压器。 μF 10 μ F 电容器具有足够低的内部串联电阻、可在短路时提供20A 尖峰。 虽然浪涌很短、但有足够的能量来损坏 IC 的部件。 当输出电容连接到负输出稳压器且输入短路时、输出电容会将电流从稳压器的输出端拉出。 电流取决于电容值、稳压器的输出电压以及 VIN 接地短路的速率。 调节端子上的旁路电容器可通过低电流结放电。 当输入或输出短路时、会发生放电。

    LM79xx 的数据表建议"对于超过100μF μ F 的输出电容、从输入到输出的高电流二极管(1N4001等)将保护稳压器免受瞬时输入短路的影响。" 对于 LM137/LM337等可调节负稳压器、如果 Cload 大于20uF、建议在 Vin 和 Vout 之间添加二极管(如上图11中的 D2所示)、以便在输入电源短路时提供保护。 如果调整到 GND 电容器大于10uF 且-Vout 大于-25V、则从 Vout 到 adj 的二极管将在输出短路时提供保护。 对于固定版本的负稳压 器、由于没有调整引脚、因此上面显示的从 Vout 到 GND 的 D1二极管用于防止输出短路。

      尽管 LM7912是一款固定负电压稳压器、但您仍可以应用与可调版本相同的保护(与"半导通"规格图11中所示的保护相同)。 这是根据具体情况而定的、取决于 输入/输出 和运行条件下的电容。 如果您确定输入/输出不会短接并且使用较小的电容器、则无需使用二极管。 如果不确定、您可以添加它们以确保安全。

    我希望这对您有所帮助! 如果您有任何疑问、请告诉我。

    Michael