This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:选择二级保护阈值

Guru**** 2322090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567983/bq40z50-r1-choosing-2nd-level-protection-thresholds

器件型号:BQ40Z50-R1

我们正在开发具有二级保护功能的2S1P 电池组(BQ2947xx + SC 保险丝)。 有人能否解释为 BQ40Z50-R1和 BQ2947xx 版本选择正确 COV 值的过程?

电池为 LG INR18650 MJ1 3500mAh (数据表)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roman、很抱歉、根据您的电池数据表第2.4条、最大充电电压为4.2V 正/负0.05V、因此我会根据电池的数据表建议将 COV 设置为4.2V、并将0.05V 保留为任何测量误差的余量。
    最棒的
    Haidar