This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070输出零电压

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570354/tps63070-tps63070-output-zero-voltage

器件型号:TPS63070

您好!  

我在设计中使用过 TPS63070。 原理图附在下方

每当我使用12V 直流适配器进行连接时、我从 TPS63070获得的输出电压都为零。

此外、在连接直流适配器后、当我检查适配器的电压时、它也显示为零。 当我移除将12V 连接到电路板输入引脚的引脚时、它再次显示12V。

有人能建议什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请您分享 PCB 的布局吗?

    您是否测试了1个或更多 IC?

      在测试期间、您是否将任何负载连接到 TPS63070的输出端(从适配器连接到 TPS63070的输入端的电压为12V)?

    您能否检查 TPS63070的输入是否存在短路?

    此致

    Lubomir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lubomir、

    有问题了。 输入端存在短路。

    此致
    Praveen