This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:任务的正确芯片?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590971/bq76920-correct-chip-for-the-task

器件型号:BQ76920

初学者、寻找有关芯片选择的一些指导。

我有一个4S LiFePO4电池、我想读取整个电池以及每个电池上的电压。  我不需要任何与充电、平衡、温度等相关的附加功能  电压、以便我可以将其读取到微控制器中、以便输出到显示屏上。  

我做了一些研究、发现了从分压器到光隔离器的各种解决方案、但似乎都不是理想的解决方案-它们要么缺乏精度和/或安全性。  然后、我偶然发现了 BQ76920芯片-但我想知道该芯片是否对应用而言有点过于夸张。  这是正确的芯片吗?  是否还有其他"更好"的芯片/工艺?   我希望精度在0.05V 以内  

提前感谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq769x0可能是一种超性能;因为这些 IC 系列集成了监控和保护功能。 如果只是为了监控电池电压、您所需的一切(取决于功耗限制、需要一个串联 R (容差很小)网络来测量单个电池电压和通过 ADC 通道进入 uC 的堆叠电压。 根据校准和 ADC 采样技术、您应该能够实现50mV 的精度!

    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vish。  很抱歉、我不知道、但我不熟悉串联 R 网络。  您是指串联电阻(本质上是分压器)吗?  

    如果使用 ADC 通道、就像我使用 Arduino 作为微控制器一样、我猜外部 ADC 更适合获得更准确的结果。