This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:关于输入电压变化引起的输出电压波动

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61090, TPS61091, TPS63010, TPS630250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570472/tps61090-regarding-output-voltage-fluctuation-due-to-input-voltage-change

器件型号:TPS61090
主题中讨论的其他器件: TPS61091TPS63010TPS630250

大家好、我将使用 TPS61090测试一个设计。  我正在使用锂聚合物电池为系统供电、并使用 MCP73871为电池充电。  我知道、当 LiPo 放电时、电压摆幅为~4.2V 至~2.8V。 我已经设置了我的 R3和 R4值、以提供~3.3V 的输出电压。  我 知道(即使数据表中的任何一点都没有表示)、Vin 应低于 Vout。

我发现、如果我仅通过电池驱动系统、TPS61090实际上确实提供了低于 Vin 的 Vout。 由于锂聚合物已从4.2V 上升到3.7V、我的输出电压已从3.32V 上升到3.27V。  这是可以接受的、因为它不会真正影响我的设计的性能。

但是、这是我的问题:当我为充电电路供电时、MCP73871在充电时绕过电池、并将4.2V 的电压推至其输出电压。  当 TPS61090接收到此4.2V 电压时、我的系统电压从~3.3V 跃升至~4.0V。 令人困惑的是、当电池提供4.2V 电压时、不存在此问题。  这是由充电系统提供的额外电流造成的吗?  我可以采取什么措施来缓解这一问题?  如果此封装没有解决方案、是否有另一个引脚兼容的封装可以根据我的需要正确调节电压?

谢谢。

编辑:因此、除了具有3.3V 的固定输出外、TPS61091看起来与 TPS61090引脚兼容。  数据表显示、它可以接受高达5.5V 的输入和3.3V 的固定输出。  将 TPS61090与 TPS61091换用是否可以解决我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要查看降压/升压。 可能是 TPS63010、TPS6302X 或 TPS630250系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的回答。 我知道还有其他封装可以满足我的需求、但我想看看我是否可以做些什么来利用已经生产的 PCB。 这就是我问是否有引脚兼容的封装的原因。 除此之外,我特别感兴趣的是,为什么它可以在*仅*电池上正常工作,但在充电时会成为一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    在 VIN>VOUT 条件下、TPS61091的行为与 TPS61090相同、因此不建议将其用于该器件。 因为无法保证 VIN > VOUT 时的性能。 我强烈建议为您的应用选择降压/升压转换器