This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:电流限制/软启动/ TRK 功能

Guru**** 2394035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570154/tps40170-current-limit-softstart-trk-functionality

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM5022

我们在 Flybuck 转换器(10-60V 输入、3.3V 5A 输出)中使用 TPS40170。 我们的问题是 Ilimit 电阻器的正确值:将其设置为请求的电流限值(5A)。在正常运行期间、它可以正常工作、但不会启动(SS 电容100nF)。 必须将限流电阻器设置为12A 持续运行、以允许启动。 在较低的值下、需要几个软启动周期才能实现稳定的运行。

我们查看了数据表 SLUS970B。 如果不使用 TRK 引脚、建议将其连接到 VDD、但第7.3.7节规定"为了使用 TRK 引脚进行正确跟踪、应使用跟踪电压
应仅在 SSEAMP 超过 VREF 后才允许上升、以便 TRK 引脚电压不会高于 SSEAMP 电压"。 可能无法将 TRK 连接到 VDD、从而导致软启动无法按预期工作、从而导致过流开关关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    您项目中的 OC 问题应由软启动期间的充电电流引起、而不是由 TRK 引脚引起。
    在软启动期间、Vout 从0V 上升、当 Vout 保持上升时、Cout 被充电。 总电感器电流为负载电流加上充电电流。
    设置 OC 阈值时需要考虑充电电流。 充电电流的计算公式如下:
    Ichar=Vout*Cout/TSS,其中 TSS 是软启动时间。

    您能不能尝试增大 SS 电容值以查看它是否可以解决问题。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的回答。 我们首先考虑了 SS、但当我们测量细节时、高侧开关似乎在95%的占空比下导通。 因此在第一个脉冲触发。

    此时 SS 电容器电压相当低、低侧 FET 在一些周期内关断(我们假设这是因为此时输出预偏置)。 因此、我们正在找出脉冲达到最大值的原因 开始时的宽度。

    我不知道是否可以在此处添加/上传一些示波器图、这有助于理解问题。

    谢谢、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    您能否将 pdf 文件中的原理图以及波形发送到以下电子邮件中?
    Q-CHEN@TI.COM

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱
    我通过电子邮件向您发送了文件。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    如前所述、您可以尝试使用更大的 SS 电容器、但我不建议将 TPS40170用作 Flybuck 转换器。 建议将 LM5022用作反激式器件。 TPS40170具有预偏置启动功能、不允许负电流流动、即使在正常运行情况下、低侧 FET 中的负电流也将非常大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、

    在我的结尾还有一些进一步的发现 查看您的原理图(感谢 Qian)和上述通信、您似乎需要3.5A 输出? 在这种情况下、变压器中的峰值电流将非常大。 因此、查看 PA3855-006、直流电流规格为2A (并联2 x 1A)。 我怀疑变压器可能会饱和。 向上提起变压器的初级侧并在那里放置电流环路和探针、以确保变压器不会饱和?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大 PA3855.006的初级电流为4.6A (在脉冲数据表的第二页有一个公式)。 我很满意、这对于全功率来说非常低。 因此、我们已在无负载的情况下测试加电。

    我假设我们遇到了一些问题、因为我们无法理解某些内部 IC 功能。 可能与预偏置支持相关。 启动时、高侧 FET 会在低侧开关开始执行任何操作之前打开几次(大约8次)。 低侧 FET 具有其内部二极管、但这似乎不足以复位变压器(次级侧在启动时也具有0V -因此变压器输出电压被钳位至~0V)。 使用电流探头测量初级变压器电流时、我们检测到电感器电流在几个周期(~5)内增加、并发生饱和。 为了防止这种情况、我们会增加 SS 电容器、以在该期间强制执行较低的占空比。

    但这没有帮助:变压器电流现在很低、但 IC 在~100us 的大约10个脉冲后停止、然后再尝试...

    在此期间 SS 电压不会降低(因此没有过流关断)、并且输出电压仍然很低、以至于它远小于0.6V 调节点。 我想 Alex 通过邮件发送了一些波形。