This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8340:Theta ja

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590940/lp8340-theta-ja

器件型号:LP8340

大家好、

您能告诉我 LP8340的 θ ja 的值吗?
我认为我们应该看到 以下应用手册中的图14 (4L JEDEC 板)、但无法获得该值。
http://www.ti.com/lit/an/snoa401r/snoa401r.pdf

似乎我们必须知道 LP8340的芯片尺寸、但 我们没有相关信息。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

     采用 WSON/NGD/6引脚封装的 LP8340ILDX-ADJ/NOPB 的热性能如下:

      Theta JA-High K (4L JEDEC)= 70.0°C/W
      Theta JC、(顶部) = 76.2°C/W
      Theta JB = 36.2°C/W
      Ψ JT = 1.6°C/W
      Ψ JB = 36.0°C/W
      Theta JC、(底部)= 9.8°C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald - San:

    感谢您的支持。

    >Theta JA-High K (4L JEDEC)= 70.0°C/W
    上面的"High K"是什么意思?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "高 K"=高有效导热性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald - San:

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    雅丽塔