This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL536A:异常泄漏电流

Guru**** 2794975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A, ISO7220M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590893/bq76pl536a-abnormal-leakage-current

器件型号:BQ76PL536A
主题中讨论的其他器件:ISO7220M

请查看随附的两 个 BQ76PL536A 堆叠后可用于8节锂离子电池。  睡眠模式不按规定工作。  当睡眠模式被置位时、泄漏电流接近4mA、这高于数据表中的20uA。  当我们使用万用表 来测量这两个 REG50引脚时、这两个引脚的电压会缓慢上升至0V。  所有5.1V 齐纳 二极管 MSZ5231BT1G 的电压均为3.5V。

所有8个连接引脚(FAULT_H 至 CS_H)都连接到数字隔离器(TI 的 ISO7220M)、数字隔离器在进入睡眠模式后未通电。 是否会向齐纳二极管或未供电的数字隔离器提供异常泄漏电流?

通过将随附的原理图与 BQ76PL536A 数据表的图4和图17进行比较、可以看出两者之间的差异  

VC6和 VC5不会通过1K 电阻器单独连接到 VC8。 VC6 VC5、VC4连接在一起、然后 通过1K 电阻器连接到 VC8。

2连接的引脚之间没有串联电阻器(CONV_N... VS CONV_S..) BQ76PL536A 的性能  

这些差异是否正常?  

e2e.ti.com/.../BMS-II-.pdf

e2e.ti.com/.../BMS-II-_5F00_Page_5F00_2.tif