This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54527:VIN=6V、VOUT=5V、4A

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54527, TPS54521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570183/tps54527-vin-6v-vout-5v-4a

器件型号:TPS54527
主题中讨论的其他器件: TPS54521

大家好、团队、

客户正在寻找直流/直流。 VIN=6V、Vout=5V、4A 您能否向我教授您的推荐 IC? 我们之前介绍过 TPS54527、但我认为6V->5V 是占空比的限制。

此致、

Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    是的、你是对的。 TPS54527的最大占空比有限制、不建议在大占空比条件下使用 DCAP2器件。  

    您可以查看 TPS54521。 它是一个关断时间为0分钟的电流模式部件。  

    最棒的

    Anthony