This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:bq40z50-R1/电流测量精度

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590818/bq40z50-r1-bq40z50-r1-current-measurement-accuracy

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

请让我询问校准后的电流测量精度。 我们可以说它的粗略值在+/- 1%以内吗?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    对于 高达3A 的电流、库仑精度在+/-1mA 范围内。 它也容易受到电路板噪声的影响、因此注意 PCB 布局非常重要。