This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:TLV70450 DFMEA 短接&打开

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591201/tlv704-tlv70450-dfmea-shorts-opens

器件型号:TLV704

我有一位客户在使用 TLV70450 LDO。  VIN = 12V、Vout = 5V @ 50mA。  12V 通过100 Ω 电阻器馈入两个1uF、25V 陶瓷电容器。  是22V TVS。  输出具有4.7uF 25V 陶瓷电压。

他们希望您听到您对 以下 DFMEA 问题的看法:

 

1. TLV70450 GND (引脚 1) 未能打开时会发生什么情况?

2. 当输入和输出引脚(引脚2和引脚3)短接时会发生什么情况?

 

请告诉我。

 

谢谢、John Garrett、TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如果 GND 引脚出现故障、电路将不再正常调节、因为不再有基准。 输出可能会在 GND 和 VIN 之间的任何电压下结束。

    此器件的输出额定值仅为5V。 如果您短接至 OUT、器件将会发生 EOS 事件、并且可能会有一条从输出端到 GND 的低阻抗路径。

    此致、
    标记