This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:正在寻找 BMS 解决方案

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591062/bq76930-looking-for-a-bms-solution

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350

大家好、  

客户正在寻找具有以下规格的 BMS 解决方案:  

它们使用 LiFePo4单元、但 BMS 芯片应尽可能通用。

芯片应具有以下特性:
-能够测量电池的电压(每包8节电池)
-如果可能、还应测量电池组的输出电流(库伦计数器)
这是真正的问题:
处于正常状态的电池组提供几安培电流、但在极短的时间内、电池可提供高达2500A 的电流。  是否有芯片可以测量如此宽的电流范围?
-如有可能,测量细胞的健康状况
-各种安全特性:
过流关断
短路关断
过压/欠压关断
为电池组充电时的保护(监测充电电流/电压)

我们的目录中是否有这 方面的内容?  

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq76930。 从8节电池的角度来看、它可以使用 bq76390进行配置。 每组至少有3个单元。 它是一款监控器和保护器件、具有您要求集成到 Si 中的许多功能。 配套的 bq78350可根据电池的化学成分进行监测。
    在这些电流下、请参阅器件 d/s 中提供的 SCD 和 OCD 阈值。
    我认为、确定感应电阻器、并联 FET 以及分离 DSG/CHG 路径的大小至关重要。
    CC 是一款精确的16位 ADC (Δ-Σ 积分器)、其1LSB 精度为~ 8.5uV、工作动态范围为200mV。
    此外、CC 无法响应峰值电流或瞬时电流;而是在250ms 内平均。

    因为、如果是2500A、系统是否会在设计中内置任何冗余?