This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51367:在 TPS 51367的18引脚(V 5)电源上

Guru**** 2815135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570677/tps51367-on-the-18-pin-v-5-voltage-supply-of-tps-51367

器件型号:TPS51367

您好!

我正在考虑一种从外部为 V5引脚供电的方法、以减少器件损耗。
在这种情况下、我们是否应该通过串联稳压器提供低纹波电源?
或者、对于在其他地方创建的+ 5V 直流/直流转换器(纹波为数十 mV)、是否正常?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    纹波越低越好、但 确保 V5 在4.6~5.5V (交流+直流)之间工作也是可以的。

    BR、

    裕昌