This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:斜坡

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590953/lm5116-ramp

器件型号:LM5116

斜坡 引脚在没有任何负载的情况下上升和下降(0V 至1.6V)、输出也上升和下降。然而、在施加0.5A 负载时、斜坡引脚上升和下降(0V 至0.5V)、并且输出电压被调节至设计值。 我不明白为什么 Ramp 引脚在无负载时上下移动,我认为它应该是0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramp 引脚上应该始终有一些斜坡电压。 数据表的第7.3.6节显示了与 Vin-Vout 成比例的斜坡电压之间的关系。