This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61185:TPS61185频率编程 PWM 调光

Guru**** 2316860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61185
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569697/tps61185-tps61185-frequency-program-pwm-dimming

器件型号:TPS61185

您好!

我们收到了客户关于 TPS61185的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们通过 EVM 在频率编程 PWM 调光中测量了 PWM 调光频率。 结果如下。

 VIN=10.8V
 LED=8S4P
 Riset=56k

他们认为、在 Rfpwmo=100k 时、PWM 调光频率精度较差。 为什么 Rfpwmo=100k 时精度较差?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    很抱歉耽误你的时间。 我已要求设计团队获得清晰的信息。
    如果有任何更新、请让我分享。

    此致、
    米洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    如果您收到反馈、请告知我们。

    顺便说一下、我们还有另外一个问题。

    -最小 PWM 输入 导通时间是多少?
     我的客户应通过频率编程 PWM 调光在20kHz PWM 输入频率下指定1%的占空比。 它们具有有关 PWM 输入最小 导通时间的恒准时。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表 pg15、每个调光周期的最短导通时间为5us、这意味着当调光频率小于2KHz 时、PWM 调光的最小占空比可降至1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    PWM 输入最短导通时间和 PWM 调光最短导通时间的值与5uec 相同。 因此、当它们在以下条件下使用频率编程 PWM 时、最小 PWM 调光占空比为10%。 对吗?

     -条件-
     PWM 输入频率= 20kHz
     Rfpwmo=100kHz (PWM 调光频率=1.5kHz)

    请向我们提供有关第一个问题的反馈。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    对于调光频率设置、需要修整集成振荡器以确保精度。 我们只能在一个条件下修整振荡器。 在设计 TPS61185时、210Hz 是非常流行的调光频率、因此我们将频率修整为210Hz。 因此、调光频率的精度在210Hz 时会很好、在更高的频率下会更差。 另一方面、我建议客户使用210Hz 的调光频率、而不是1.5KHz、因为1.5kHz 在敏感的可听频率范围内、并且在这个频率下的陶瓷电容器上的噪声更容易被听到。

    此致、
    祥豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    请让我确认您对 PWM 输入最小导通时间的回答。

    PWM 输入最短导通时间和 PWM 调光最短导通时间的值与5uec 相同。 因此、当它们在以下条件下使用频率编程 PWM 时、最小 PWM 调光占空比为10%。 对吗?

    -条件-
    PWM 输入频率= 20kHz
    Rfpwmo=100kHz (PWM 调光频率=1.5kHz)

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是数据表中的建议应用条件。

    最小5us Ton 仅适用于 FPWMO。 因此、对于 PWMIN=20kHz 和 PWMO=1.5kHz、我认为最小 PWM 调光占空比为1%。

    此致、

    祥豪