This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5923:有关 TLC5923用例的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570807/tlc5923-question-about-tlc5923-use-case

器件型号:TLC5923

支持、  

我们有关于此 TLC5923器件的新问题。 我们正在考虑使用该器件的空白信号在 LED 和光电探测器之间创建脉冲信号、以便交流耦合接收到的信号。

 

-       空白输入的最大频率是多少?

-       当空白为高电平时、通过 SPI 进行通信是否存在任何问题?

感谢您的帮助!  

-Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、
    中国新年快乐! 没有指定的最大频率、请确保空白信号符合开关特性(最大值为60uS、如数据表第4页所示)。
    空白对 SPI 通信没有影响。
    谢谢!


    夏季