This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:ORing 降压电源输出可实现冗余。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590851/tps54540-oring-buck-power-supplies-outputs-for-redundancy

器件型号:TPS54540

我有两个使用 TPS54540的相同21V、4A 降压电源。 这样做是为了实现冗余、以实现更高的可靠性。 我需要"或"输出。

我无法使用二极管或它们、因为二极管中会有大约3W 的损耗。

是否可以使用两个 P 沟道 MOSFET 并打开其中一个 MOSFET 并保持另一个 MOSFET 关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Dhimat,

    您可以使用基于 PFET 的 Oring 解决方案或带有控制器的 NFET。

    --阿姆布雷什