This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:2个通道并联

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591160/tps2h000-q1-parallel-of-2-channels

器件型号:TPS2H000-Q1

我正在考虑将您的 TPS2H000-Q1用作电流限制器件、适用于电压范围为5V 至16V 的电源、预期负载范围为2W。 由于我只有一个负载电压、但器件有两个通道、我希望能够将它们并联以减轻电压负担。

 

虽然数据表中提到“多个高侧开关”,但我没有找到有关如何实现这一点的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题 Ed、

    我想您意味着并行通道将减轻电流负载。

    您能详细说明一下您有哪些问题吗? 我们现在实际上正在编写一份应用手册、并想了解您有哪些具体问题。