This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:BQ27441-G1/最小可测量电流

Guru**** 2556160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590812/bq27441-g1-bq27441-g1-minimum-measurable-current

器件型号:BQ27441-G1

您好!

这可能是一个基本的问题,但让我要求我理解。 请告诉我使用10m Ω 感应电阻时的最小可测量电流。 我认为它可以通过  积分 ADC (库仑计数器)的分辨率来计算。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该监测计以1mA 的分辨率报告电流、因此这是实际的限制。 库仑计数器 ADC 具有 16位的有效分辨率和50mV 的范围、因此每个 LSB 等于0.76uV ->使用10m Ω 电阻器时、该值等于76uA (理论值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:

    感谢您的回答。 我还想可以报告的最小电流表将为1mA,因为标准命令中的 AverageCurrent ()的单位是[mA]。

    然后我还有一个问题。 该监测计可测量低于1mA 的放电电流、并对其进行计数、但可报告的最小电流为1mA。 我的理解是否正确?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    > 该监测计可测量低于1mA 的放电流、并对其进行计数、但可报告的最小电流为1mA。 我的理解是否正确?

    没错。

    此致、

    Dominik。